This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:Webench 生成的设计在 TI PSpice 上构建时不起作用

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1479891/tps62913-design-generated-by-webench-not-functioning-when-built-on-ti-pspice

器件型号:TPS62913

工具与软件:

我正在设计电源、并且使用 Webench 帮助我设计了3-17V 到1.8V @ 1.5A 的直流/直流转换器。 WEBENCH 上的设计好像在在线工具上仿真时就可以使用、但在 TI Spice 软件上构建和仿真电路时、结果会得到非常不同的值。 我不太熟悉这个软件、所以想知道我在此软件中的转换器设计是否有误。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    PSpice 模型会出现什么问题? 您是否是说通过 Webench 生成的外部元件无法获得正确的 Vout?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Webench 给出的 Vout 在仿真时为1.8V、但在 PSpice 上重新创建电路时、您可看到 Vout 为-4.706mV。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以遵循 Webench 推荐的电路。 对于 PSpice 模型、在修改电路之前、它能否成功运行?

    BRS

    卢西亚