This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:有关 TPS6598x 和 TUSB8041的固件编程和硬件连接的问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-CTM-MINIDK-EVM, TUSB8041, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1480620/tida-01243-questions-on-firmware-programming-and-hardware-connections-for-tps6598x-and-tusb8041

器件型号:TIDA-01243
主题中讨论的其他器件:TUSB8041、USB-CTM-MINIDK-EVM、 TPS65982

工具与软件:

我对适用于 TPS6598x、TUSB8041和 Megachip 器件的 TIDUC52文档第3节中所述的固件编程方法有一些疑问。 我想重点介绍 TPS6598x:

对于 TPS6598x:

  1. 本文档介绍了使用 Aardvark 通过 J17将数据写入 W25Q80存储器的方法。 是否有其他替代方法? 例如、如果我们对新的 W25Q80芯片进行编程、使其与 USB-CTM-MINIDK-EVM 中的芯片具有相同的数据、那么它能正常运行吗?

  2. 我注意到、其他一些 E2E 论坛帖子提到了使用"Application Customization GUI"。 您能否说明一下使用 Total Phase Flash Center (如 TIDUC52中所述)和使用 Application Customization GUI 的区别? 了解每种方法的优缺点将非常有帮助。

  3. 在开发板原理图中、我注意到 U1024具有 FTDI_TN 和 TP 引脚。 它们似乎通过电阻器连接到 TPS65986和 TPS65982。 您能否提供有关如何使用这些引脚的指导?

  4. 在哪里可以找到文档中引用的 USBCMINIDKEVM_v1.7.12_flash_image.bin 文件?

对于 TUSB8041:

  1. 我可以从何处获取文档中提到的 TUSB80xx EEPROM 编程器和文本文件 TUSB8041_POL_HI_ECRON_FULLPWROFF_U1U2On.txt?

  2. 如果我购买的 TUSB8041没有单独编写固件、它是否会无法正常运行?

感谢您的帮助!

Bongeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:

    是的、您可以使用 Aarvark 闪存中心对 SPI EEPROM 进行编程。

    我注意到、E2E 论坛的其他一些帖子提到了使用"Application Customization GUI"。 您能否说明一下使用 Total Phase Flash Center (如 TIDUC52中所述)和使用 Application Customization GUI 的区别? 了解每种方法的优缺点将非常有帮助。[/引述]

    PD 团队使用 应用程序自定义 GUI 进行 EEPROM 编程、您可以向 PD 团队提出 EEPROM 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以获取文档中提到的 TUSB80xx EEPROM 编程器和文本文件 TUSB8041_POL_HI_ECRON_FULLPWROFF_U1U2On.txt?

    请接受我的友谊请求,我会发送给你。

    如果我购买的 TUSB8041没有单独编写固件、它是否无法正常运行?

    TUSB8041无需固件即可正常工作、可在默认设置下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉因为假期而迟到了答复。 我没有收到任何朋友的请求;在哪里可以找到它们?