This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:电力输送导致 USB 问题。

Guru**** 2962500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243, TPS65987D, TUSB8040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1474256/tida-01243-power-delivery-causing-usb-issues

器件型号:TIDA-01243
主题中讨论的其他器件: TPS65987D、 TUSB8040

工具与软件:

我们目前正在研究一个使用 TIDA-01243作为基础的设计。

目前、我们正致力于让所有单独的系统正常工作、目前我们正在研究电力输送控制器(TPS65987D)并最终完成其固件。

不过、我们在测试期间发现、当固件刷写到 TPS65987D 上后、USB 集线器开始出现异常行为。

例如、插入一些 USB 器件将导致 USB 集线器(TUSB8040)复位为出厂默认值(它表现为 USB 器件进行刷写、这可能是某种失效防护模式?) 另一个器件将显示"向器件提供的功率不足"警告。

 我已经尝试了在  TPS65987D 定制工具中混淆源和接收设置、但到目前为止、我还没有找到有效的组合-我知道这不是硬件问题、因为在 对 TPS65987D 进行编程之前、USB 端口运行正常。

 我已经拍了下面的截图以及我的.pjt 文件,任何建议可能导致这个问题,或一个已知良好的.pjt 文件的副本,我可以测试将非常感谢!  

项目文件

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

      您应该将集线器上行端口配置为 UFP、将集线器下行端口配置为 DFP、正确吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的响应。

    在固件自定义工具中、我可以看到两个窗口、分别标有"Device 1"和"Device 2"

    假设 Device 2是"下行端口"、而 Device 1是"上行端口"、我已配置您提到的固件。 不过、或许有一种不同的方法来指定我所缺少的下行和上行端口?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您的工具中、您是否知道哪个端口是 DFP、 哪个端口是 UFP?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、对于延迟响应深表歉意。
    完全错过了我收件箱中的通知!

    固件自定义工具似乎未显示特定端口之间的任何差异。

    我已经附上了 一些定制工具的屏幕截图、其中包含之前提供的示例固件。

    您可以看到、这里有"器件一"和"器件二"、但是 TIDA-01243有3个下行端口。 因此、如果每个"器件"与一个端口相关、则预计总共有5个器件(1个上行器件和5个下行器件)

    谢谢!

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim:

      在 PD 控制器 GUI 中、它应该会告诉您端口配置为 DFP 或 UFP、请联系 TI PD 团队了解如何找到它。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    您能告诉我可以从哪里与 TI PD 团队联系吗?

    在 我之前提供的屏幕截图中、其中一个屏幕显示了 UFP/DRP 配置、但它未指定与这些关联的 USB 控制器的特定端口、因为 TIDA-01243具有多个下行端口、我无法在软件中指定它们。

    谢谢、

    ~ Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需提交另一个工单并仅提及 TPS65987D 器件,它就会自动转至 DP 团队。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。


    我打开了一个新案例。