This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:有关使用霍尔传感器进行过流保护的咨询

Guru**** 2966250 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1481350/tida-01606-inquiry-about-overcurrent-protection-using-hall-sensors

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具与软件:

主题: 有关中的过流保护机制的查询 TINV_HAL_get_iInvB_overCurrentFlag()

您好!

我尝试从了解过流保护机制在以下功能中的工作原理Tinv_hal.h:

static inline bool TINV_HAL_get_iInvB_overCurrentFlag(void)
{
    return(XBAR_getInputFlagStatus(TINV_IINV_B_XBAR_FLAG1) || XBAR_getInputFlagStatus(TINV_IINV_B_XBAR_FLAG2)); }

两个 XBAR 标志对应于:

#define TINV_IINV_B_XBAR_FLAG1 XBAR_INPUT_FLG_CMPSS2_CTRIPL #define TINV_IINV_B_XBAR_FLAG2 XBAR_INPUT_FLG_CMPSS2_CTRIPH

但是、我在用户手册中找不到有关这些标志如何用于过流保护的详细信息。
您能否说明这些标志是如何触发的、它们在过流保护机制中是如何工作的?
如有任何其他文件或参考资料、将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yung,

    请参阅 TMS320F28379D 数据表和技术参考手册(TRM)。  TRM 借助 X-Bar (交叉开关)功能进行深入处理。

    开尔文