This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116-HT:二极管仿真 LM5116JHD

Guru**** 2567395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1481339/lm5116-ht-diode-emulation-lm5116jhd

器件型号:LM5116-HT
Thread 中讨论的其他器件:LM5116

工具与软件:

大家好!

我在模拟 LM5116电路。 我有一个与我几个月前打开的主题相关的问题: https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1419610/lm5116-ht-simulation-problem/5443138#5443138

尽管我"激活"了二极管仿真模式、但在仿真电路时仍然看到电流的负峰值。

为什么会发生这种情况? n´t 如何解决该问题才能确保不会出现任何负电流流动?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nacho  

    我认为这是一个仿真模型问题。 我相信器件性能与仿真结果不同。  

    请参阅 EVM 用户指南中的启动波形。  

    - EL