This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00443:关于实施产品的问题

Guru**** 2568965 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1479341/tida-00443-regarding-the-issue-in-implementing-the-product

器件型号:TIDA-00443

工具与软件:

您好、先生、  

我叫 Vishaal、目前是技术学士学位。 我们已经实现了 TIDA-00443的硬件模型、并且目前正在测试部分。 在测试硬件时我们遇到一个问题、在提供150V 电源直至我的栅极驱动器 UCC27517ADBV 产生脉冲后、我的栅极驱动器将发生短路(VCC 和 GND 短路)和损坏。 我已经尝试了将近3次、但无法找到问题所在、而且我的原理图也符合参考文献。 您能帮助我尽快找出这个问题吗?  

谢谢你   

此致、  

Vishaal S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishaal

    建议:

     请检查栅极驱动器的辅助电源。  

    给我展示一下栅极驱动器的波形  

    增加 R24和 R3。

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    我已交叉检查栅极驱动器的偏置电源(15V)、并已尝试增加 R24和 R3。我已将 R24更改为3.9欧姆并将 R3更改为2.1欧姆、并向栅极驱动器进行了检查、发现它不产生栅极脉冲、并且驱动器在下一次尝试中也会短路、二极管 D1也会损坏、即肖特基二极管。 我已附上测试视频、其中测试1视频表示直到140V 为止生成的栅极脉冲、测试2视频显示偏置电源短路到150V 以上、万用表中指示了升压电压。 请查看随附的 PFC 硬件照片以及栅极脉冲照片。 我移除了 MOSFET Q1以确保 MOSFET 的安全、因为 MOSFET 不会发热移除 MOSFET 我已测试栅极驱动器是否产生脉冲。 请帮我解决这个问题。

    谢谢你

    此致、  

    Vishaal S  

     e2e.ti.com/.../testing-1.mp4e2e.ti.com/.../testing-2.mp4   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishaal

    您能向我展示140VAC 下的 MOSFET 栅极信号波形吗? 您需要确保栅极信号正确。

    还请在140VAC 下监控15V 电源轨、并将波形发送给我。

    您的电路板上是否有 R24和 R2?

    您能否验证电路板是否损坏、看看哪些元件在15V 电压轨上短路了?

    此致

    海利