This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01243:有关基于 TIDA-01243开发新电路板的问题

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TIDA-01243, TPS65982, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1480600/tida-01243-questions-on-developing-a-new-board-based-on-tida-01243

器件型号:TIDA-01243
主题中讨论的其他器件: TPS65982TPS65988DK、TPS65987DDK

工具与软件:

我计划以 TIDA-01243参考设计为起点开发一款新的电路板。

我正在开发一个连接到 Galaxy 平板的电路板、根据 TIDA-01243参考设计、我对电力输送元件有一些问题。

  1. 由于我们的电路板仅打算通过外部电源进行充电、因此假设我们不需要 TIDA-01243 Type-C 散热器部分中使用的 TPS65982是否正确?

  2. 我注意到在参考设计中、TPS65986已替换为 TPS65988DK。 有人能解释一下这项建议背后的理由吗?

  3. 此外、TPS65987DDK 是否可以替代 TPS65988DK? 在这两个 PD 控制器之间、哪一个更适合我们的应用?

谢谢!

Bongeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来弄清楚为什么  TPS65986会被 TPS65988DK 取代。

    好的

    Brian