Other Parts Discussed in Thread: LM5149
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5149-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM5149
工具与软件:
大家好!
我正在尝试在 PSPICE 中仿真 LM5149、但看不到 MOSFET 有任何开关活动。 我将使用 LM5149 TI 网页上的 SPICE 文件来模拟启动电路、并计划在此基础上进行构建。 输出似乎没有 PWM 运行的直接符号。 这使我相信、仿真可能会进行一些平均计算。 在仿真输出的附加图像中、顶部的图显示了两个 MOSFET 的栅源电压。 这会上升到直流值。 中间的图是同步降压转换器中 MOSFET 之间的点、显示了同样的行为。 我预计该点也会切换。
是否有人以前遇到过此问题? 如果有任何帮助、都会很感激!
提前感谢。