This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:TIDA-00120

Guru**** 2936930 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1480874/tida-00120-tida-00120

器件型号:TIDA-00120

工具与软件:

我想使用 TIDA-00120将电压和电流升级到48V/40A。

我需要使用计算公式文件来选择电感器和电容器。

另请提供应用手册。

如有任何帮助、将不胜感激。