This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41106:原理图审阅申请–25.2V、20A 充电器设计(基于 PMP41106)

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1477695/pmp41106-request-for-schematic-review-25-2v-20a-charger-design-based-on-pmp41106

器件型号:PMP41106

工具与软件:

原理图审阅申请–25.2V、20A 充电器设计(基于 PMP41106)

您好!

我们正在开发一种 25.2V、20A 电池充电器 使用 PMP41106参考设计 . 我们的设计基于 PMP41106的48V、10A 原理图 我们已经对它进行了调整 25.2V 输出 .

我们已经创建了原理图并执行了计算、但我们将不胜感激 验证我们的设计的过程 以确保其正确适应所选的电压和电流额定值。

是否有相关经验的人推荐使用该器件 电力电子技术和充电器设计 查看我们的原理图和计算结果、会非常有帮助。 我可以分享 原理图和 Excel 计算文件 进行详细审核。

期待专家的见解。 如果您能提供帮助、请告诉我。

谢谢!