This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:逆变器模式的控制环路计算

Guru**** 2938860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1479436/tida-01604-control-loop-calculation-for-inverter-mode

器件型号:TIDA-01604

工具与软件:

您好、TI 专家:

我有一个客户方面的问题。  

AN 包含仅 PFC 模式的直流母线调节环路、如下所示。 但我的客户也想知道 的控制环路计算 逆变器模式。

请您与我们分享相关资源吗? 是否有其他参考设计或哪个参考设计介绍了此器件? 感谢您的帮助!

BR、

丰裕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    有人对这个问题有任何评论吗?

    BR、

    丰裕