This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:如何使用 TIDA-010938硬件进行评估

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1480667/tida-010938-how-ill-get-the-tida-010938-hardware-for-evaluation

器件型号:TIDA-010938

工具与软件:

我计划在考虑 TI 资源的情况下从事类似项目。  

1)我们是否需要按照所述进行 PCB 设计和组件采购来组装硬件?

2) 2)在这种情况下、我们是否有 TI 推荐的去这个地方以节省时间?  

3) 在这方面获得开发支持的方法是什么? 硬件和软件  

提前感谢!!!!

Basil Mathew Tharian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Basil

    您是对的、需要开发您自己的 PCB 设计。 TI 提供的参考设计可帮助客户加快开发周期。  

    为此、我们提供了一份设计指南来描述主要注意事项和计算方法。 它还提供一些关键参数的测量。 可在 Altium 数据库中获取布局和原理图(可通过 TIDA-010938页面  CAD/CAE 符号—TIDA-010938 -  TIDMCG7A.ZIP (49554 K)向下下载)。 这样、您就可以获得该设计的所有可用数据。

    可提供 PDF 和 xlsx 格式的 BOM。

    C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK   - 适用于 C2000实时控制器的 DigitalPower SDK 中提供了包含所述 SW 示例的 SW。 同样、这也是您开发的起点。

    我们不为 goto -制造商提供任何建议。 我们将此决定留给您。

    除了我们在 TI.com 上提供的内容(Altium、原理图、布局、设计指南、软件示例)之外、没有进一步的开发支持。 您可以利用提供的工具自行进行设计。

    此致

    哈拉尔德