This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40871:可变20-48V 低噪声电源

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40871, TPS61391, TPS7A4101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1471331/pmp40871-variable-20-48v-low-noise-power-supply

器件型号:PMP40871
主题中讨论的其他器件: TPS61391TPS7A4101

工具与软件:

是否可以调整 PMP40871参考设计以提供可变20-48V 低噪声电源? 可使用0至3V 范围内的 DAC 信号来调节输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应该能够用 DAC 缩放电路替换反馈电阻分压器、以获得所需的可变输出电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheng。 如何实施? 我是否应该在两个 IC 中将反馈电阻器替换为 DAC 调节电路?

    为什么此设计不使用 TPS61391的 APD 输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以允许 DAC 输出0V 表示48V 输出、而 DAC 输出3V 表示20V 输出。 然后、您可以保持 R1 = 392k Ω、将 R2更改为13.3k Ω、并在 DAC 输出和 FB 引脚之间添加一个41.7k Ω 的电阻器。 这样您就可以在20V 至48V 的范围内调节输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheng、您是说我应该只更改 TPS61391的电阻器吗? TPS7A4101如何在不调整其电阻器的情况下也改变电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我错过了第二阶段。 您可以将反馈电阻器值应用到 TPS7A4101 FB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何推断此公式来计算电阻器值?

    我是否可以施加相同的 DAC 信号来同时调节两个级以提高效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您可以更改两级输出电压、肯定会提高效率。 我认为您可能需要两个 DAC 信号才能馈入两个级。

    下面介绍了计算所需电阻的方法:

    1.预选 R1 (顶部反馈电阻)、分配固定值。 例如:设置 R1=392Kohm。

    当 DAC 输出=0V 时、R3 (从 DAC 输出到反馈引脚的电阻器)和 R2 (底部反馈电阻器)可以视为并联。 现在我们将获得最大输出电压。 那么我使用公式1:

    公式1:Vout_max * R2//R3/(R1+R2//R3)= VFB。 在本例中、Vout_max=48V、VFB=1.2V。

    3.当 DAC 输出=3V 时、此时的输出电压为最小值。 那么我使用公式2:

    公式2:Vout_min / R1 +(3V - VFB)/ R3 = VfB/R2。 在本例中、Vout_min=20V。

    通过求解公式1和2、您可以得到 R2和 R3的电阻。

    此致、

    Sheng-Yang Yu