This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22477:使用二极管与 FET 整流中心抽头

Guru**** 2912120 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1479903/pmp22477-using-diode-vs-fets-in-rectifying-center-tap

器件型号:PMP22477

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在电路板上实现 POE 功能。 我们基于 PMP22477的设计、并想了解在50W 应用中使用 FET/FET 二极管而不使用二极管的原因。 这是因为效率、还是因为其他原因使它"几乎是必需的"才能使用?

PoE PD 原理图审查指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent:由于电路板温度方面的原因、使用 FET 只能提高效率和减少功率损耗。

    谢谢!

    Robert