This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:隔离要求

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1480257/tida-010232-isolation-requirements

器件型号:TIDA-010232
主题中讨论的其他器件:AMC3330

工具与软件:

您好!

我正在开发一款具有隔离电阻测量、高压测量、电流测量等功能的高电压 BMS 是否有必要使用隔离放大器和继电器。 在高压系统和低压系统之间保持隔离的优势是什么。 是否有任何标准需要此功能(例如 IEC62477)。 具有 BMS 的电池将用于太阳能电池板和逆变器。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Svetika、

    通常、这些系统没有需要进行隔离的硬性要求。 它取决于系统;例如、在 EV 充电器中、它需要进行隔离、因为汽车电池在充电开始之前处于不同的电位、并且需要检查与 PE 的隔离。 如果有 BMS 系统需要有隔离式绝缘监测、我一般不能这么说。 我们整合的解决方案是隔离式的。 如果无法接受隔离、则可将 AMC3330替换为非隔离式放大器、具体取决于系统设计人员。

    希望这对您有所帮助

    此致

    哈拉尔德