This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:通用电压 PFC

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1479678/pmp40766-universal-voltage-pfc

器件型号:PMP40766
主题中讨论的其他器件:UCC28180

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

对于400W 充电器前端、需要 PFC

Q4、Q5开关及其相关电路的用途是什么、我是否将仅在我的应用中使用 UCC28180 IC。

请建议将低成本、低器件数 PFC 用于通用电压应用、哪一种更适合 CCM 或 DCM 或转换模式?

谢谢你  

Venkatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Venkatesh

    Q4和 Q5以及相关电路用作继电器电路、当辅助电源上电时、Q4将导通、电流将流过 Q4。  在此之前、电流将流过 RF1、以限制浪涌电流。 对于低于300W 的功率级别、我们通常选择转换模式;但对于更高的功率、通常使用 CCM。 您可以选择 UCC28180作为 PFC 控制器、还可以参考 UCC28180 设计计算表来设计您的电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我将 UCC28180 IC 用于1KW PFC 部分、

    我想针对这个400W 的转换模式 PFC IC、确切地说只有340W

    非常感谢

    将开发并返回、谢谢