This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:购买/购买用于高压太阳能绝缘监测的 AFE 参考设计、用于开发测试和与我的系统集成。

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1478033/tida-010232-procure-buy-afe-for-insulation-monitoring-in-high-voltage-solar-energy-reference-design-for-developmental-testing-and-integration-with-my-system

器件型号:TIDA-010232

工具与软件:

TIDA-010232:适用于高压太阳能应用中绝缘监测的 AFE 参考设计。  

我不熟悉 TI 生态系统。TI 网站上提到" 完全组装的电路板仅用于测试和性能验证、不可销售" 。  

我尝试采购此参考设计板、用于对我的系统进行基本开发测试。  他们提供了设计文件、可加快设计过程。 但是、仅制作1-2个用于开发测试的板不是一种经济实惠的选择。

请建议是否有任何方法可以直接采购 TIDA-010232板并开始测试和与我的系统集成?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。 TIDA-010232是不可订购的参考设计。 这意味着我们只制造了几块电路板来测试设计、但我们并不销售。 我们只提供设计文件作为参考、可以将其用作您自己设计的起点。 最简单的方法是使用 PCB 原型设计服务来制造电路板。

    此致、
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    感谢您的澄清。 我将遵循您的建议。

    此致、

    Rohan