This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:设计

Guru**** 2568965 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1479690/tida-010054-design

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

您好!

与相移有关

一个地方是它提到的

功率传输可以用相移 φ 来控制、此时功率最大
φ=π/ 2时发生传输

2.提到的相移为-0.4~0.4rad

您能不能先讲一讲我们要在弧度下测量的相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。
    DAB 中的最大理论功率传输发生在 PI/2的相移下。
    对于 TIDA-010054、这会明显高于10kW。
    TIDA-010054的10kW 最大功率受到热性能因素的限制。 因此、0.4弧度等较小的值足以在输入电压为800V 和输出电压为500V 时推高10kW 左右。
    请参阅公式(6)和(16)。

    此致、

    Andreas