This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30446:PMP30446 L2和 T1信息

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30446

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1478482/pmp30446-pmp30446-l2-and-t1-information

器件型号:PMP30446

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户计划参考 PMP30446设计来构建电路板、

请参阅 BOM 列表。

客户需要 L2和 T1的更多详细信息、

例如电线直径、匝数、磁芯等

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    我在这里附上 L2和 T1的数据表。

    e2e.ti.com/.../750317489r01-Spec-Sheet.pdf

    e2e.ti.com/.../760390014.pdf

    遗憾的是 Wuerth 无法披露内部结构(电线类型、匝数、磁芯类型和绕组排列),因为他们设计了这些磁性材料,并向我们提供免费样品。 当然、如果他们披露这些数据、任何人都可以向其他供应商出示这些数据、他们的工作就会丢失。

    关于电感器、我在这里添加了我发送给 Wuerth 的该设计的规格。 也许您的客户可以用它与他们首选的供应商一起开发此电感器。

    e2e.ti.com/.../PMP30366-Rev_5F00_A-Buck-Inductor.pdf

    此致、

    Roberto