This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:提高轻负载效率的解决方案

Guru**** 2479735 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, UCC256301, UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1476325/tida-010015-solution-of-improving-light-load-efficiency

器件型号:TIDA-010015
主题中讨论的其他器件: UCC256301UCC28065

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用电源系统(PFC+LLC)、他们正在寻找一种提高轻负载效率的解决方案。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

系统要求

输入电压:90VAC 至264VAC
输出电压:24V 直流
负载电流:0至16A
功率因数:需要 PFC
效率:200Vac 至240Vac
输出功率为50W 至384W 或更高时效率为92%或更高(希望目标为)
100W 至384W 或更高输出功率时达到92%或以上(必需)

TIDA-010015无法满足轻负载效率(<100W)要求。

是否有办法使用 TIDA-010015提高轻负载效率?

或者是否有其他可提高轻负载效率的参考设计?

ーーー μ A

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信一市

    我们的 LLC 控制器可以调整突发模式模式。 为了实现更高的轻负载效率、我们可以强制 LLC 转换器在轻负载时具有更深的突发。 代价是轻负载时的输出纹波更大。

    如需更多支持、请提交 pdsrequest。

    jira.itg.ti.com/.../CreateIssue.jspa

    此致、

    Sheng-Yang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheng-Yang:

    感谢您的答复。

    我还有其他问题、可以吗  

    (1)

    我们的 LLC 控制器可调整突发模式模式。 [报价]

    您能建议如何调整突发模式模式吗?

    (__LW_AT__2)我想进一步确认客户的要求。

    UCC256301是一款相对较旧的产品、您能否介绍一种使用较新产品的解决方案。

    无法访问附加的 URL。

    您能告诉我正确的 URL 吗?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议交错 PFC UCC28065 + LLC UCC2566xx 与我们的 GaN 配合使用、以满足此电源要求。

    我们完成了240W、24V 的设计、50%时的效率为92%、峰值效率为94%。  

    器件信息:  

    https://www.ti.com/product/UCC25660

    https://www.ti.com/product/UCC28065

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    感谢您的答复。

    这对我们来说是一个很好的信息。 我将与客户分享这些信息。

    [报价 userid="80843" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1476325/tida-010015-solution-of-improving-light-load-efficiency/5678018 #5678018"]

    我们建议交错 PFC UCC28065 + LLC UCC2566xx 与我们的 GaN 配合使用、以满足此电源要求。

    我们完成了240W、24V 的设计、50%时的效率为92%、峰值效率为94%。  

    [报价]

    您能否提供效率-负载电流曲线和其他文档。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完整设计尚未发布、请联系我们当地的 FAE 以获取这些信息。

    如果您愿意、可以在3月底之前在 TI.com 上发布此设计。