This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-080008:DLP 和放大器;TIDA-080008 - LED 驱动器计算器工具

Guru**** 2939040 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-080008, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1474154/tida-080008-dlp-tida-080008---led-driver-calculator-tool

器件型号:TIDA-080008
主题中讨论的其他器件: TPS92641

工具与软件:

大家好、团队成员:

你好。 我是代表客户发布此查询的。

该查询与 TI TIDA-080008 LED 驱动器计算器工具相关

  1. 我使用的是其他 LED。 您能否提供以下 LED 需要在 TIDA-080008中使用的元件型号和值。 您还可以分享 Excel 计算器吗? 输入信号将是三个使能信号 RGB 3.3V TTL、如附件中所述。

    https://www.mouser.com/datasheet/2/588/prd_pim_datasheet_8160606_EN_pdf-3419578.pdf
    https://www.mouser.com/datasheet/2/588/prd_pim_datasheet_8159967_EN_pdf-3418893.pdf
    21V/10A

    https://www.mouser.com/datasheet/2/588/prd_pim_datasheet_8158824_EN_pdf-3419535.pdf
    17.4V/8A

  2. 我没有使用 PWM、只有三个使能信号 RGB (请参考图像)用于仿真色轮。 请建议、如果我未连接任何 PWM 信号、是否需要对 VREF (PIN5)和 IADJ (PIN6)电路进行任何更改。

感谢你的帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    1.我们没有已发布的工具。 如本主题中所述、客户应利用数据表详细信息来计算其解决方案。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975436/tps92641-tida-080008-led-driver-calculator-tool

    不过、第8.2.1.2节说明了执行此操作的步骤:

    1. 设置输出电压反馈比(EQ# 17)
    2. 设置开关频率(EQ# 18)
    3. 设置平均 LED 电流 (EQ# 19)
    4. 设置电感器纹波电流 (EQ# 20/21)
    5. 确定输出电容 (EQ# 22)
    6. 选择 N 沟道 MOSFET  (EQ# 23)
    7. 选择输入电容 (EQ# 24)
    8. 设置导通电压和欠压锁定迟滞 (EQ# 27)

    2.在我们的设计中、如果我们想进行更改、我们会放置一个"无连接"、但我也包括了 TI 的其他人、他们可能能够对此做进一步的评论。 *如果您尝试包含一个*,则不包含图像

    此致!

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    [报价 userid="522868" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1474154/tida-080008-dlp-tida-080008---led-driver-calculator-tool ]]我不使用 PWM、只有三个使能信号 RGB (请参考图片)用于模拟色轮。 请建议:如果我未连接任何 PWM 信号、是否需要对 VREF (PIN5)和 IADJ (PIN6)电路进行任何更改。

    如果未向 IADJ 引脚施加任何额外信号、则应根据数据表修改 VREF 和 IADJ 引脚电路、以便为 TPS92641提供稳定的 IADJ 电压、从而设置用于电流调节的基准电压。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    感谢您的答复。 请查看我们客户的反馈。

    我最初的假设基于文档、其中说 LED 投影仪仅使用三个使能信号(RGB 图像5)模拟了一个色轮。 请查看随附的所有图片(我已按顺序对它们进行编号)。
    如果您查看图6和图7、会发现 LED 驱动器板和 DSP 板之间有许多导线连接。 这些导线的用途。 其中三条线明确适用于 RGB 启用、如何识别其余线的作用。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    很抱歉、我今天要参加一整天的会议。 我明天会给你答复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您错过了这里的一些图片吗? 图像5、6和7在哪里?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我没能附上照片。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    感谢您的更新。

    我想 Aaron 将在这个问题上为您提供帮助。 我仅介绍 LED 驱动器。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    此设计只是一个 LED 驱动器板、该设计 表明您的圆形连接器 (J400)可以容纳使能信号、PWM 信号和子帧/检测线。

    很抱歉、我没有此系统的完整设计、但根据照片和您的描述、这是我的猜测。

    此致!

    亚伦