This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:不通过安装程序直接下载文件

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1470209/pspice-for-ti-direct-file-download-not-via-installer

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

我的公司阻止我下载安装所需的.dll 和.cab 文件。 只是想知道是否有一个 zip 文件版本的文件,你可以给我私人. 我有访问密钥和所有内容。

此致、

David Yang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我会检查,但如果这有问题,那么你会有其他问题,以及程序需要参考几个网站,并需要验证许可证至少一个月。  

    以下是其他网站:


    https://cdsplicwc.cadence.com/

    https://software-dl.ti.com/

    https://downloads.ti.com/

    我建议将您的 IT 推入白名单这些网站。

    或者、如果这不是您的工作的核心需求、并且您家里有一台计算机、则可以使用您的个人电子邮件在计算机上进行安装、以设置 TI 帐户。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    抱歉。 我的 IT 通过我的 VM 系统对帐户进行加密、但事实证明这不是问题。 我能够让它在我的主帐户上工作-它仍然在 VM 上崩溃、但我现在没有时间调试它。 你可以继续并关闭 TT、因为我能够完成在 PSPICE 上所需的工作。

    谢谢!

    David Yang