This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice-for_TI 意外关闭

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1472271/pspice-for-ti-pspice-for_ti-unexpectedly-closed

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

当我尝试打开 PSPICE-FOR-TI 时看到以下消息。 自从安装以来、我从未成功打开过它。 请提供帮助。

我收到的错误消息与许多其他 Cadence 类似:

"此应用程序意外退出"  

"要帮助 Cadence 检测和分析问题..."  

谢谢!

David Yang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它是否给出了任何错误消息?

    请设置以下环境变量、尝试调用此工具并在此处附加任何结果文件。 插入->图像/视频/文件

    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量
    CDS_LIC_QA_TEST 环境变量是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量设置为对许可问题进行故障排除。 在调用 Cadence 工具之前必须设置 CDS_LIC_QA_TEST。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
    窗口:
    访问 Windows 按钮、为您的帐户搜索编辑环境变量。
    New > CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadences\qalog.txt
    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到许可错误、请将 qalog.txt 文件发送至客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而变得非常大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
    注意:请勿在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请在 c:\cadence 中或在另一个驱动器(如 d:\)中设置。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    进展如何?

    David