This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:TPSM82903 pspice、适用于 TI

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1478544/tpsm82903-tpsm82903-pspice-for-ti

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

您好!

我想在 PSIPCE for TI 中模拟 TPS82903。  我想让 PIN8 SW_NC 不连接并将其设置在属性中、但由于网表错误、仍然显示错误 ORCAP-15052、无法运行仿真。  我没有执行任何步骤就可以在未连接引脚的情况下运行仿真吗?

谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    SW_NC 不能悬空。 为什么要将其保持为未连接状态?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为它是 NC 引脚

     

    您知道替代方案吗?

    谢谢!

    Noemí μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PSPICE 中、NC 引脚和一根导线仅用于 SW 波形。 实际上没有电气连接。

    您可以忽略它。

    谢谢!