This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010232:用于高压绝缘监测的直流注入方法以及 TIDA - 010232中使用的方法

Guru**** 2568965 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1478162/tida-010232-dc-injection-method-for-high-voltage-insulation-monitoring-in-addition-to-method-used-in-tida---010232

器件型号:TIDA-010232

工具与软件:

大家好!
 除了 TIDA - 010232中使用的方法外、目前我们正在探索用于高压隔离监测的直流注入方法。 有人可以 帮助我们完成此设计、还是指导我们了解用于高压隔离监测的直流注入方法、或者指导我们联系可以进一步帮助我们的人员?
谢谢、此致
Nishant Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    我听说过交流注入方法、但我不知道直流注入方法。 目前、我们只将 TIDA-010232用作绝缘监测的参考设计。

    此致、
    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯、
    您能否分享交流注入方法(而不是直流注入)的任何详细资源以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    抱歉、我没有任何可以公开共享的材料。

    此致、

    Andreas