This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41037:3kW 自适应

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1479018/pmp41037-3kw-adaptation

器件型号:PMP41037

工具与软件:

尊敬的团队:

您能否分享有关 改为将 PMP41037用于3kW 系统的任何指导?

设计为单相800V-12V 3kW。

是否可以并联单元?

谢谢!

Daniel Waleniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    不、我们不建议直接并联 LLC 级。  

    对于3kW 功率等级、我建议您将变压器分成2个变压器、然后在400V 侧串联两个 HB LLC 级、在12V 侧并联。