This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054评估板

Guru**** 2580755 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1478469/tida-010054-tida-010054-evaluation-board

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

在哪里 可以购买 TIDA-010054评估板?

 是否需要额外的电路板与 TIDA-010054配合使用?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您的咨询。
    无法购买 TIDA-010054。
    我们在参考设计页面上提供了设计文件。
    您可以找到原理图、光绘文件或 Altium 数据库(CADCAE 符号)。

    最好的酒店

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我了解不能购买所有参考设计、那只是设计解决方案

    C2000Ware Digital Power SDK:参考设计

    您确认吗?

    系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syl:

    是的、正确。  

    此致、

    Andreas