This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:关于实验6问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1477341/tida-01606-about-lab6-question

器件型号:TIDA-01606
Thread 中讨论的其他器件:SFRA

工具与软件:

你(们)好
我想问一个有关 Lab6的问题。
我们在测试过程中发现了一个奇怪的现象。 当输入为230Vrms 时、如果将 TINV_idRef_pu 值调整为-0.2、电流不会增加、而电压保持在640V DC? 只能通过降低负载的电阻值来增加输出功率。 我的调整方法是否错误? 或者我是否需要其他方法来增加输出电压和电流?

BR、
Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gavin、

    我很快就会回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    好的、没问题。
    我们昨天试过了、对 TINV_idRef_pu 有了基本的了解。
    也就是说、随着负载增加、TINV_idRef_pu 的值也增加、但电压保持为固定值(约为640V)。
    根据此原理、输出电流增加至18A。
    然后根据实验6中调整的 KP/KI 更新为 Lab7。 从230Vrms 开始、并将 TINV_vBusRef_pu 设置为0.684pu (约800V)。 直接将负载增大至18A 的输出电流。
    "我觉得我已经完成了!"但我不知道我是否做得对吗?
    请帮助我检查是否有任何需要更正或注意的内容。
    谢谢 U.

    BR
    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin

    实验6 PFC 模式仍然没有电压环路。  它基本上处于 CC 模式。   实验7是具有电流和电压调节功能的演示。

    在实验6中、我将使用配置为 CV 模式的回放(额定值适当)来测试 PFC。 我认为、这比电阻器更容易。

    我假设您在项目中也正确设置了过压保护参数?

    在具有230vrms 输入的实验6中、您应该能够轻松地升至800V。  未升压整流电压应为~563V (230V*sqrt (2)*sqrt (3)=563V)。  因此、800V 之间的电压不是很大的升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们直接降低交流端子的电阻值设置、然后增加 TINV_idRef_pu 的值、并将输出电压固定为210Vrms。 观察电流波形是否变形或进入保护模式。 并以5A/10A/15A/20A 进行 SFRA 并提供适当的补偿。 (似乎补偿是不够的)

    BR、
    Gavin