This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:2kW MPPT 设计

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017, TIDA-010042, LMG2100R026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1472538/tida-010042-2kw-mppt-design

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: LMG2100R026、LMG3100R017

工具与软件:

您好!

我们正在为客户端开发2kW MPPT 充电器、将用于对锂离子电池进行充电。
MPPT Vout = 30VDC 至43.8VDC、Iout = 45A、  

按照 TIDA-010042来设计这些产品、但在查看 TIDUEJ8C 文档时、

我们尚未找到任何与输出电容相关的计算方法。  

您能帮助我们获取公式或文档吗?  

此致、  
UMANG.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMANG:

    感谢您的问题、请查找以下文档中的公式: 4开关降压/升压功率级的基本计算(修订版 B)

    谢谢!

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见、  

    对于2kW MPPT 设计、我们将要求 MPPT 输出45A。  
    根据 LMG2100R026的数据表、 GaN 的输出容量为53A。  
    可以将该器件用于 MPPT 操作吗?  我们将根据 TIDA-010042增加电感额定值并匹配电感值。

    您觉得这个解决方案有什么问题吗? TI 有没有 其他适用于2kW MPPT 的解决方案?  

    提前感谢、  
    此致、  

    Umang Butani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMANG:

    对于45A、2kW 应用、您可以查看 LMG3100R017、这款器件具有较低的 Rdson、并且是一种具有驱动器的单一 FET。 但请注意、这些器件 会从两侧散发热量、因此连接在顶部的散热器会大有帮助。

    LMG3100R017数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢!

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 MPPT、您能否帮助了解我是否在40A 至45A 范围内使用# LMG2100R026、而不是#LMG3100R017。

    这起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushik:

    如果您要使用 LMG2100R026运行45A、则需要以极低的开关频率运行、并且拥有极好的冷却系统、以使裸片与环境之间的热阻抗极低。

    我仍然建议您尝试 LMG3100R017 (具有良好的冷却系统)、也可以尝试使用 LMG2100R026配置两相交错拓扑、以减少 LMG2100R026的电流(使其为每个 LMG2100的一半)。 需要使用散热器来帮助控制管芯温度。

    谢谢、此致、

    Bowen