This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TI 是否为客户提供三相交流380-480VAC Po 3kW/6KW 参考设计?

Guru**** 2939770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1473697/tida-01606-does-ti-have-3-phase-ac-380-480vac-po-3kw-6kw-reference-design-for-customer

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

嗨、团队:

TI 是否 为客户提供三相交流380-480VAC Po 3kW/6KW 参考设计? 谢谢  

客户不需要双向电源解决方案。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    很抱歉耽误你的时间。

    目前、我们只能提供设计文件。  

    开尔文