This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22806:变压器问题

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1477736/pmp22806-transformer-question

器件型号:PMP22806

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户想让 PMP22806设计25W POE、但他们无法购买我们在 PMP22806中使用的变压器(LDT1069-50)、因此他们在产品说明书中找到了一种新的变压器(PW01319ST)。 您可以帮助确认此参考设计中是否可以使用新变压器吗? 谢谢。

e2e.ti.com/.../PW01319ST.pdf 

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    我强烈建议客户联系 linkcom 并获取样片。 我们用它们定义了这种具有更高效率和良好调节能力的变压器。 观察 FPE 变压器的规格可以发现、该变压器的漏电感越高、电阻越大、效率越低、调节也越少。 此外、变压器的结构对于获得数据表中未显示的良好调节至关重要。