This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:PMP21529上无 PWM 信号且无输出电压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1470437/pmp21529-no-pwm-signal-and-no-output-voltage-on-pmp21529

器件型号:PMP21529

工具与软件:

尊敬的 TI FAE:

我目前使用的是 PMP21529参考设计、但遇到问题。 施加输入电压后、不会观察到开关活动或 PWM 信号、输出电压保持为0V。

我已验证辅助电源(12V 和3.3V)是否存在。 但是、MOSFET 上没有栅极驱动信号、并且在输出端子上没有出现电压。 您能否提供有关此问题的可能原因的指导以及建议的调试步骤?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    客户向我们推送这一问题。 我可以得到您的帮助、尽快给予支持和回复吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几天前、我曾询问过 PMP21529开发板的相关问题。 我想确认您为此电路板提供的代码是否为双向直流/直流代码。 我已将此代码编程到 PMP21529中、但电路未按预期运行。 您能否就此问题提供技术支持或进一步指导?

    感谢您的帮助、我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu Lin、

    您是否对 TI 参考设计板 PMP21529进行了测试?  您是否遵循了测试报告中的测试设置和测试程序? PMP21529应该已经进行了代码编程、您无需再下载代码。

    此致、

    Bosheng