This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31179:替代(COTS)变压器

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1476824/pmp31179-alternative-cots-transformer

器件型号:PMP31179

工具与软件:

您好!

我希望构建该参考设计的几个实例。

由于 T1 (以及其他伤口部件:L1、L6、L7)是定制的 Wurth 部件、我想知道您是否可以推荐一个合适的现成替代产品(如果有的话、还可以推荐几个)、以便于购买?

此外、我想知道您是只销售制造的板本身、还是仅提供设计文件?

非常感谢

Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pete:

    很抱歉、我们不销售完全组装的电路板、只提供设计文件。

    此外、可能还没有现成的器件可以在这里工作。 请联系 Wurth、他们将乐意为您提供器件样片。

    谢谢!

    Robert