This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:设计

Guru**** 2936570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1478172/tida-010054-design

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

您好!

用于计算双有源电桥转换器中磁化电感的公式

 类型以及用于设计的内核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。
    在我们的案例中、我们的设计并未重点关注磁化电感、因为我们使用了引线电感器进行软开关。
    变压器的磁化电感为720uH。

    此致、
    Andreas