This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41078:pmp41078

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41078

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1477453/pmp41078-pmp41078

器件型号:PMP41078

工具与软件:

你好
您能否列出功率超过6kW 的基于直流/直流 PSFB 的参考设计?

这几乎是不可能实现在线。

PSFB 设计对于 36V 至100V (6kW 转换器)是否具有出色性能?

感谢您在此问题上提供任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、我建议查看 TI 的参考设计库。 您可以按功率级别和架构进行搜索。 在下面的链接中、我们按照全桥架构对其进行了筛选。 这是您的电源设计项目的最佳开始。

    https://www.ti.com/reference-designs/index.html#search?isolated=Isolated&tlogy=Full%20Bridge,Full%20Bridge-%20LLC,Full%20Bridge-%20Hard%20Switched,Full%20Bridge-%20Phase%20Shifted,Full%20Bridge-%20Resonant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    PMP41078规格如下

    输入电压:200V~450V

    输出电压:9V~16V

    输出电压:3.5kw

    您将6kW 以上的 PSFB 用于什么应用?

    输出电压似乎为36V 至100V。 您还能告诉我们输入电压范围、这将帮助我们推荐合适的拓扑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好:

    谢谢您的评论和问题。

    我们的输入电压范围是22V 到36V ,但几乎始终是28V

    所需输出现在估计为100V、5kW、输出端具有精确的电流控制。 我们考虑从外部添加它、以便检测到的电流反馈到电压环路中。 感测将是"接近"型、而不是电阻型。

    预计会有隔离。 更好的这种方式,即"增强"将不会有效。

    希望这将澄清您可以在哪里查找参考设计。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    首先、我们没有输入电压为28V、输出电压为100V、功率为5kW 的参考设计。  

    其次、由于 初级 FET 的圈电流和关断电流较大、因此不建议在升压应用中使用 PSFB。 考虑到稳定的输入和输出电压、交错多相 LLC 可能是一个不错的选择。  另一种选择是两级、多相升压+开环 LLC。