This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010936:可以使用 F28388D LP 作为 ref.design

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, BOOSTXL-LMG2100-MD, TIDA-010936, LAUNCHXL-F28P65X, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1477283/tida-010936-possible-to-use-f28388d-lp-for-the-ref-design

器件型号:TIDA-010936
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-LMG2100-MD、 LAUNCHXL-F28P65X、LAUNCHXL-F280039C 、 C2000WARE

工具与软件:

嗨、团队:

是否可以将 F28388D LaunchPad 用于 TIDA-010936? 用于使用 BoostXL-LMG2100-MD、这是 TIDA-010936的 EVM 版本。 我在 MotorControl SDK 上看到可以使用 F28P65x 来实现它。 两者都可以无缝使用? 而不是 F28003x。

我想知道的主要问题是 Booster Pack 接头信号是否匹配。 主要问题是应用手册中的 SW 示例是否基于 F28003x。

有什么建议吗?

提前感谢。

此致、

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samuel:

    我们没有 F28388D 的 LaunchPad。

     TIDA-00936的 Booster Pack 接头信号确实与 LAUNCHXL-F28P65X 和 LAUNCHXL-F280039C 上的信号匹配;但"设计指南"中的 SW 示例仅适用于 F28P65。  为了使用 F280039C 进行测试、我们可以 在 C2000Ware MotorControl SDK 中为硬件定制"universal_motorcontrol_lab"工程。

    此致、

    Jerome Shan