This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23146:辅助服务器电源||待机功耗的负载共享要求(压降控制机制)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, ATL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1453282/pmp23146-auxiliary-server-power-supplies-load-sharing-requirements-droop-control-mechanism-for-12vsb-standby-power

器件型号:PMP23146
主题中讨论的其他器件:ATL431、TL431

工具与软件:

大家好!

我遇到了 PMP23146、这是一种适用于服务器 PSU 的辅助电源参考设计。  但是、根据 M-CRPS 的开放计算规范、 负载共享(使用压降控制) 是一项不可或缺的要求。

然后、我看到了 PMP23146的测试报告、其中声称2个并联单元之间最坏情况下12VSB 负载电流失配为30%。

根据第3.2节中的测试数据、可推断输出压降控制用于负载共享。 (由于在所有工作输入电压条件下、从空载到满载的输出电压下降12.40V 至12.07V。)

由于我还从事相关应用、任何人都可以告诉我此设计中是如何实现此压降机制的。

甚至、一般而言、我如何在任何其他 TI 反激式控制器中实现它。

谢谢。此致、
Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    降压是通过对与输出电流与反馈基准的倒数成比例的信号求和(通过下图中的 R20)来实现的。 这需要检测输出电流。 如果您尚未感应输出电流、有另一种简单的方法可以通过限制反馈的直流增益来实现压降、如 Robert Kollman 的此电源设计小贴士文章中所述。  

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!
    感谢您的答复和非常有用的文章链接。

    下面总结两种可能的压降方法:
    (a)电流检测反馈到失调电压设置(如上所述)、并用于 PMP23146
    (b)限制控制环路的直流增益(请参阅 Robert Kollman 的电源设计小贴士文章)、并在 TIDA-00709中使用

    关于 TIDA-00709:由于缺少电流检测反馈、因此使用了方法(B)(限制直流增益)。

    问题:1)在 TIDA-00709中、如何使用 ATL431实现压降?
    2)一般而言、请说明如何在方法(A)和(B)中使用 ATL431或等效的精密并联稳压器。

    谢谢你。
    此致、
    Pratik N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好、我忽略了您的解释以及 R20如何实现预期结果。 我也阅读过这篇文章... "你以为你赢了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请回复。 我一直在等待同样的。

    此致、
    Pratik N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik 和 William、

    节点"ISNS"上的电压极性为负、并且与输出电流成正比。 通过将此电压求和到反馈分压器中、我们使输出电压随着负载的增加而降低。 这样、当两个电源并联时、它们往往更加均匀地共享负载。

    谢谢!
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您提供有关负载共享的上述说明。

    另外、您能否解释如何使用 TL431或等效并联稳压器实现压降和负载共享。

    谢谢。此致、
    Pratik N.