This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:示例代码问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1477148/tida-010054-example-code-question

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

尊敬的专家:  

我的客户正在查看 TIDA010054参考设计、我们有一个问题、为什么这个突出区域使用了"0xFF- Real Value"、您能帮助我们了解吗? 谢谢。  

BR

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的咨询。

    这适用于 HRPWM。 HRPWM 只能延迟 PWM 边沿。 但如果我们需要"负延迟"、我们需要更改计数方向、然后使用 最大延迟0xFF、这是我们需要的"负延迟"。

    此致、

    Andreas