This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:EPS 控制方案

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1476599/tida-010054-eps-control-scheme

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的客户想知道我们的 SEM 团队针对 DAB TIDA-010054 EPS 控制方案考虑了哪份文档。 在这方面、我们是否可以与客户分享任何文档?

谢谢、此致、

Barton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barton:

    请参阅我们的 TIDA-010054设计指南中的参考:

    对于 EPS、我们考虑了第一份文档。

    此致、

    Andreas