This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010951:参考代码

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1476524/tida-010951-reference-code

器件型号:TIDA-010951

工具与软件:

大家好、由于参考设计已经在 TI 网站上、我正在查找 TIDA-010951的开发参考代码。 (24V、35W 无传感器 FOC BLDC 参考设计、具有85VAC 至265VAC、0.92 PF、单级 PFC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    有关该设计软件、请联系当地销售团队以获取资源和支持。

    谢谢!

    简森