This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:它是否可用于为 LiFePO4电池组充电、并将输出电流增加到35-40A 和太阳能(MPPT)输入电压14-50V?

Guru**** 2766995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3100R017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1475747/tida-010042-can-this-be-used-to-charge-lifepo4-battery-pack-and-to-increase-output-current-to-35-40a-and-input-voltage-14-50v-from-solar-mppt

器件型号:TIDA-010042
Thread 中讨论的其他器件:LMG3100R017

工具与软件:

大家好!  

该设计和实现是否可用于为 LiFePO4电池充电、或者 IC 软件不支持该功能、必须针对该电池化学成分进行修改?

我可以寻找和研究用于35-40A 输出电流和约50V 输入电压的 MPPT 充电的任何其他解决方案吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matija:

    我认为您应该修改软件以支持该电池、因为在软件实现中、仅实现简单的 CC、CV 和 MPPT 模式。

    实际上、如果您要实现更高的电流、您可以更改此设计中使用的 FET、您可以考虑使用 LMG3100R017来支持更高的电流。

    LMG3100R017数据表、产品信息和支持| TI.com LMG2100和 LMG3100可支持此电压。

    谢谢、Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bowen 和感谢你的重播和帮助.. 您知道您是否有任何应用手册或设计可以满足我的需求、并且已经过测试。 任何 BQ 芯片都可能在这里帮您省去软件开发。 我知道一些 BQ 芯片已经包含了 MPPT 算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matija:

    您可以了解以下设计:  

    PMP2332. 

    PMP23421

    对于 BQ 充电器、您可以查看以下内容: BQ25756数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢、Bowen