This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060033:TIDA-060033

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060033, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1474670/tida-060033-tida-060033

器件型号:TIDA-060033
Thread 中讨论的其他器件: THS3491

工具与软件:

大家好、我想申请 THS3491自举参考设计板 TIDA-060033。 我在您的应用手册中看到了设计详细信息、我看到了电路板的照片、但没有有关如何获取的链接或详细信息。 您能帮忙吗?

谢谢、 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    本参考设计并非我们所销售的产品、因此无法订购。 不过、我们在此参考设计的主页上提供了设计文件。

    此致、

    Ignacio