This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010933:F28P55x 演示代码调试失败

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010933, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1472465/tida-010933-f28p55x-demo-code-debug-failure

器件型号:TIDA-010933
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在尝试测试参考设计、当我自由运行 TIDA-010933  F28P55x 代码时、该代码会如下所示停止:

请业务部门团队帮助检查原因。

CCS:12.8.0

C2000ware:C2000Ware_SDK 5_04_00_00

Digital SDK:Digital Power SDK 5_04_00_00

谢谢!

Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    是否有关于该主题的反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    很抱歉耽误你的时间。  
    我已邀请我们的软件专家参与该线程。
    今天是美国的节日。 他明天会回应你。

    此致、Seva。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您按下"运行"按钮时会发生什么情况、代码是否正常运行?