This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933P:通过24V 输入调节15V 3A 输出

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1475394/tps62933p-regulate-15v-3a-output-with-a-24v-input

器件型号:TPS62933P

工具与软件:

我正尝试使用 WEBENCH 来设计电源电路、但不断收到错误"无法创建设计! 您的首选设备无法与您选择的输入配合使用。"

我正在尝试使用24V 输入来调节15V 3A 输出、我不确定是否缺少什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anas

    我 在使用输入时没有看到错误、您能检查一下吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,看起来我只需要调整我的下限,以便它能够正常工作。