This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20873:PFC 交流电压反馈问题

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1474693/pmp20873-the-problem-of-pfc-ac-voltage-feedback

器件型号:PMP20873

工具与软件:

大家好、专家与大师们、

根据 PMP20873 (图腾柱 PFC)电路、应设计正/负半周期的电压反馈。

然而、在实际分压后、ADC 的波形会产生负电压(右图中的黄色部分)。

我还使用了 PSIM 仿真进行验证。 (左图中的灰色部分)。

如何解决该问题?


假设 PMP20873电路设计不用于反馈、是否有其他方法可以在没有变压器的情况下反馈正/负半周期电压?

注意:我设计的 ADC 反馈接地未连接到 PFC 输出接地。

     问题发生在这里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi-Hsuan:

    ADC 反馈信号地 AGND 需要连接到 PFC 输出地。  

    此致、

    Bosheng