This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:DAB 栅极驱动器电源问题。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1474837/tida-010054-dab-gate-driver-power-issue

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

社区、您好!

我基于 TI 的10kW 参考设计开发了双有源电桥(DAB)转换器。 但是、我遇到了次级侧半桥2问题。 所有其他栅极驱动器单元都正常工作、但在次级侧半桥单元中、我没有观察到+15V 输出。

当我为 DAB 提供12V 电压时、我注意到 LED D33和 D34短暂闪烁、然后熄灭。 我已经更换了直流/直流转换器并再次进行了测试、但问题仍然存在。

您能帮助我调试这个问题吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    我觉得这听起来像是 UCC14141的 UVLO。
    您能否在启动期间观察输入和输出电压以及 PG 引脚。

    它可能会降至 UVLO 阈值以下并关闭。

    如果这是由输入电压引起的、您可以尝试向输入电压添加一些更多电容、并且您需要确保12V 辅助电源足够强劲。
    如果由输出电压引起的电压可能会尝试移除输出端的一些负载并查看其是否启动、那么更小的 RLIM 值(R328和 R12)也会有所帮助。


    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    非常感谢您的支持。

    我观察到了输入、输出、PG 电压和使能电压。 输入电压看起来正常、但没有输出电压。 此外、在上电后、PG 电压不会变为零。 您可以看到下面的波形。


    (粉色-输入、浅蓝色-启用、黄色- PG、深蓝色-输出)

    根据 UCC14141数据表、如果 PG 引脚的行为方式如此、则表示由于 UVLO、FBVDD 和 FBVEE 引脚可能存在故障。 我也尝试降低 R12值并重新检查输出、但故障仍然存在。

    接下来、我在 FBVDD 和 FBVEE 引脚上测量电压、发现在启动期间、这些电压会瞬间升高、但随后会突然下降。 您可以在下面找到波形。

    基于以上观察结果、我发现了一个输出欠压保护问题。 我测量了 C283和 C284两端的电压、注意到这些电容器在启动过程中突然放电。  

    为了解决此问题、我删除了电容器 C283、并将 C284替换为0.1 µF 电容器。 这样就解决了问题、现在我能够获得正确的输出电压。

    但是、我想知道移除电容器 C283是否会导致任何潜在的问题。

    再次感谢您的帮助!

    此致、

    Sachith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachith、您好!

    很高兴您找到并解决该问题。
    C283和 C284的用途是对反馈电压进行滤波。 它不是必需的、但数据表中推荐使用。
    请参阅第8.3.1.1章"电压调节:
    "...为了提高抗噪性能、应在 FBVDD 和 VEE 引脚之间添加一个330 pF 的小型电容器。 过大的电容器会减慢迟滞环路、并可能导致输出电压纹波过大、甚至出现稳定性问题。"

    和第8.3.1.2章:

    "... TI 建议在 FBVEE 引脚上使用一个330 pF 的电容器、以滤除开关频率噪声。"

    我认为您可以在没有这些电容器的情况下运行、但说实话、我不确定这些电容器是不是问题的根本原因、因为同一个电路适用于初级侧的 UCC14141、对吗?

    此外、出于好奇心、更换 C283和 C284是否也解决了 U39/D34的问题? 或者您是否也修改了 C278和 C279?

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    是的、我更改了 U39中的电容器、它可以正常工作。 C278和 C283存在此问题。

    还有一点、我熟悉 CCS 编码、但不熟悉 Power SDK。 您知道是否有办法访问 TI DAB 的源代码? 我想大致了解如何使用 CCS 为 DAB 开发控制器。

    再次感谢您的支持!

    此致!

    Sachith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachith、您好!

    好的、感谢您的确认。
    如果是 DIGITAL-POWER-SDK、源代码是部分。 如果您下载 SDK、可以将 TIDA-010054工程导入到 CCS 中、您将获得所有源文件。 它在设计指南中详细描述了如何导入项目和设置项目。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Andreas。

    此致!

    Sachith。