This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00440:检测电源至 PE 绝缘电阻

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1474848/tida-00440-sense-the-power-to-pe-insulation-resistance

器件型号:TIDA-00440

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户询问 绝缘电阻的测量。  

我看到了有关 TIDU873A 的设计、但客户 隔离电压为10kV。

我们是否有相对材料?

https://www.ti.com/lit/ug/tidu873a/tidu873a.pdf

此致!

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    本参考设计遵循 IEEE 43-2000 ( 旋转机械绝缘电阻测试的推荐实践)来确定 测试级别、测试电压和绝缘级别。  客户是否遵循应用程序中的另一个标准? 是否是 电机驱动器应用?

    该参考设计使用500Vdc 源来测量漏电流、然后计算绝缘电阻。 它与客户应用的10kV 隔离电压没有直接关系。

    此致、

    Jerome Shan