This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010935:我遇到电源输入问题。 不工作。

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010935, PLC010935BP, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1473596/tida-010935-i-have-a-power-input-problem-not-working

器件型号:TIDA-010935
主题中讨论的其他器件: PLC010935BPLP-MSPM0G3507

工具与软件:

你好。
我将尝试与 TIDA-010935相关的电源输入。

首先、将 PLC010935BP 与 LP-MSPM0G3507组合使用。
其次、我使用 AUX_Supply 连接器中的 DC24V 电源输入。
然后、我检查硬件状态。

但是、硬件状态很奇怪。
首先、输入 DC24V 由电子保险丝停止。 (U1、TPS26624DRCR)
其次、通过电子保险丝、Vin_P 具有非常低的直流电压。

此输入测试在单个 PLC010935BP 下正常工作。
但是、将 PLC010935BP 与 LP-MSPM0G3507结合使用很奇怪。

可能我的序列和方法有问题吗?
LP-MSPM0G3507中是否应该有新设置?

出现硬件短路问题或状态不良。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junhyeon:

    我将在此设计上寻求另一位同事的帮助、谢谢!

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    发现此问题原因。  但是、这很奇怪。
    我遇到了 Vin_P 到12V 电源电路的振铃噪声。

    好的、我看一下 LM5164QDDARQ1数据表。
    我发现 L 或 C 值不同。

    如果、我想降低振铃噪声。
    我该怎么办?

    输入电源为直流24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JunHyeon:

    您最初的问题是否得到了解决?
    或者关于如何加电的其他问题吗?

    由于我们设计用于更高的标称输入电压和更低的纹波、因此该参考设计中选择的值与数据表中的值不同。
    我认为、您应该 针对24V 的输入电压重新设计电感器和电容器。 我认为在这种情况下、数据表值更适合。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我解决有关打开电源的第一个问题。
    然后、我发现了有关功率振铃噪声的新问题。

    我认为其电感器或电容器设置与数据表不同。
    正如  建议的、 我认为需要更改 LC 设置。

    第一个问题已解决、所以我应该关闭此问题页面。
    感谢你的帮助。