Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 工具与软件:
大家好!
我查看的是 TIDA-01606原理图(文件:TIDA-01606_POWERCARDE6_SCH.pdf、第3页、共7页;文件:TIDA-01606-E6_POWERCARD_CURRENT Sensing_Pg 5.SchDoc)、特别是交流线路电流感应部分、我有一个问题。
我从 LEM 数据表 (第17页、共19页)中了解到、为了测量单极信号、VREF 输入应具有1.65V 的基准电压。
我缺少什么吗? 在右下角产生了一个1.65V 电压、但我不知道它是否连接到了 VREF 输入引脚。
谢谢、MB