This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11090:将 PMP11090修改为具有12V 3A 输出。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1474258/pmp11090-modify-pmp11090-to-have-12v-3a-output

器件型号:PMP11090

工具与软件:

您能给我发送您用于 UCC287xx 降压转换器的设计流程吗?  能够获取所需功率的能力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    UCC287xx 专为 PSR 反激式控制器而设计、所有已发布的设计配套资料均适用于反激式控制器。  

     

    我和一位以前做过这个设计的工程师讨论了这个设计、需要进行一些试错。   我附上了他们的设计程序供您参考。

     

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

     

    此致、e2e.ti.com/.../DCM-CC_5F00_CV-Buck-calculations.pdf